Was Lenze für seine NUPANO Suite von der Gaming-Industrie lernte

Die Gaming-Industrie erfindet sich immer wieder neu, passt sich schnell neuen Bedürfnissen an – zu sehen zuletzt auf der Gamescom vor einigen Wochen; der größten Spielemesse der Welt. Mittlerweile besuchen die Leistungsschau Gamer und Industrievertreter – und das nicht nur, weil Gaming-Engines mittlerweile auch in der Industrie eingesetzt werden. Auch Lenze schaut genau hin. Dabei geht es den Automatisierungsexperten nicht um die Spielemechanik, sondern um die Innovationskraft, die unerreichte Kundenzentrierung der Spieleindustrie und die Geschwindigkeit der Branche.

Über 180 Mrd. US-Dollar verdiente der Gaming-Sektor im vergangenen Jahr weltweit – mehr als die Musik- und die Filmbranche zusammen. Haupttreiber für den Erfolg ist die Plattformstrategie der großen Spielestudios und Konsolenanbieter. Denn sie ermöglicht den Gamern schnellen Spaß und einen einfachen Zugang zu neuen Spielen, ohne das Wälzen einer Bedienungsanleitung – einfach Plug&Play. Lenze überträgt diese Erfolgsgaranten der Gaming-Industrie auf den Lebenszyklus von Maschinen. Der Maschinenbauer kommt somit schnell zu einer neuen Maschinengeneration, gespickt mit digitalen Mehrwerten.

Die Lenze NUPANO Suite ist die Antwort auf die Fragen der Maschinenbauer. Es ist ein bisschen wie mit den Plattformen in der Spieleindustrie: Als Gamer kaufen wir eine Konsole und die mitgelieferte Software hilft uns, sie einzurichten - alles an einem Ort, ohne Systembrüche. Dann kann ich als Spieler loslegen. Wenn ich will, kann ich einfach eine Disc einlegen und offline spielen. Ich kann online gehen, um neue Spiele oder Erweiterungen zu kaufen, gegen andere zu spielen, Freunde zum Spielen einzuladen, Streaming-Dienste für Filme oder Musik zu nutzen und im Internet zu surfen - alles ohne Unterbrechung.

Auswahl der Hardware, einfaches Einrichten, Programmieren, Zusatzfunktionen freischalten und effizient betreiben und mit Partnern kollaborieren – das geht mit der Lenze NUPANO Suite auch. Dazu kommt: Ich fahre Updates für eine bessere Leistung  und mehr Security auf meinem Gerät.  Und das ist alles möglich, weil alle Beteiligten IT-Standards nutzen. Der Maschinenbauer kann alleine oder mit der Unterstützung der Lenze-Kolleginnen und Kollegen eigene, neue Data-Driven-Anwendungen entwickeln und sie auf die Maschine spielen. Das fängt mit einem Service-Ticketsystem an und endet bei der OEE Optimierung mit KI-Algorithmen. Das wird die Zukunft der Maschinenbauer sein – Engineering auf höchstem Niveau über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine.

Von der Planung über den Betrieb bis zum digitalen Umsatz

Es geht um Geschwindigkeit in der Entwicklung, in der Inbetriebnahme, um Kollaboration und neue Geschäftsmodelle – über eine Plattform. Der Kunde startet mit Unterstützung der Lenze NUPANO Suite das Engineering, kauft seine Antriebe oder sein Automatisierungssystem und kann mit der Applikationssoftware seinen Aufwand minimieren, denn Lenze stellt die komplette Toolchain bereit– von der ersten Idee zur Maschine bis zum operativen Betrieb beim Maschinenbetreiber. Die Automatisierungsspezialisten haben sich bei der Architektur der Suite am Produktlebenszyklus orientiert – von der Planung bis zum Betrieb und zukünftig dem Recycling der Maschine. Der Anwender hat aktuell Zugriff auf drei Blöcke.

1. Planungsphase

In der Planungsphase haben die User der Suite vollen Zugriff auf Planungs- und Auslegungstools wie beispielsweise den System Designer. Die Idee: Der Assistent unterstützt den Anwender in der Planung von Einzelachsanwendungen bis hin zu komplexen Maschinenlösungen (aus Lenze- und Fremdkomponenten). Basis ist Lenzes tiefgreifendes Domänenwissen, die Berechnungsmodelle basieren auf konkreten Erfahrungen. Antriebssysteme lassen sich zudem energieeffizient auslegen. Alle am Planungsprozess Beteiligte arbeiten kollaborativ. Der Maschinenprozess wird modularisiert, der User kann Lösungselemente auswählen oder Assistenten nutzen. Lenze liefert die Anbindung an digitale Services wie CAD, EPLAN und unterstützt den Anwender bei der Erstellung eines SPS-Templates.

2. Buildphase

In der Phase Build stehen das Engineering, die Inbetriebnahme und die Serienproduktion im Mittelpunkt. Er greift auf ein vorgefertigtes Softwareframework zu, um dort beispielsweise fertige Software-Module von Lenze in seine Maschinensoftware zu integrieren, zu testen und zu skalieren. Die Inbetriebnahme erfolgt zuerst virtuell, während der Schaltschrank und die Maschine im Aufbau sind. Lenze setzt auf die Parallelisierung der Entwicklung von Software zur Mechanik und Elektrik. Damit verkürzt sich die Entwicklungszeit. Beim Ausbringen der IT-Software liefert Lenze ein Tool, das einfach und effizient containerisierte Software auf Serienmaschinen aufspielt und verwaltet. Der Anbieter muss seine Applikationen nicht umprogrammieren, denn Lenze will die Digitalisierung der Kunden unterstützen und das einfach und effizient. Die Software beim Kunden soll einfach laufen, denn: IT-Kapazitäten sind überall rar, deshalb arbeitet die Industrie zusammen. Der Anspruch an die Plattform: alles muss sicher, offen, einfach und nachvollziehbar für den Maschinenbauer sein.

3. Operatephase

In der Operate-Phase unterstützt der Maschinenbauer seine eigenen Kunden beim Betrieb der Maschine. Durch das zentrale Maschinenmanagement in der Suite kann er ihm beispielsweise Service-Ticketing-Anwendungen für Maschinen anbieten oder auch Anomalie-Detektionen hinzufügen. In dieser Phase geht es darum, die Verfügbarkeit der Maschine immer wieder zu verbessern und deren Produktivität zu erhöhen, denn das ist, was heute am Markt zählt. Dazu kommt die Transparenz für den Maschinenbauer, denn er hat alle Maschinen inklusive Software-Versionierung im Blick.

In naher Zukunft...

...können auch branchenspezifische Plattformen an die Lenze NUPANO Suite andocken. Denken wir beispielsweise an den Marketplace der Open Industry 4.0 Alliance. Ein Kunde könnte für seine Maschine dann Applikationen runterladen und nutzen, die Lenze nicht auf der NUPANO Suite anbietet. So als ob er auf seiner Playstation Netflix streamt. Die Gaming-Industrie inspiriert die Industrie zu neuen Geschäftsmodellen.

Kontaktformular