Exigences en hausse pour l'Industrie de l'Emballage? Lenze vous propose les bonnes solutions. Lenze vous apporte la solution.

Des exigences de plus en plus élevées pour les machines d’emballage.

La force d'innovation de l'industrie du façonnage et de l'impression pose constamment de nouveaux défis aux systèmes et aux machines. Les exigences actuelles et futures des machines d'emballage vont de pair avec une numérisation croissante. Les tendances générales suivantes deviennent de plus en plus importantes pour les utilisateurs finaux.

Téléchargements

Flexibilité

De plus en plus, les machines peuvent être considérées comme des unités individuelles et être exploitées de manière flexible. Cela permet de réagir rapidement aux promotions commerciales et de pouvoir produire un large panel de produits avec une seule et même machine. De plus, les changements de format peuvent être effectués plus rapidement dans des temps plus courts. Cela réduit les coûts requis pour le lancement de nouveaux produits.

Personnalisation

La personnalisation de masse visant à satisfaire les besoins de clients individuels sans perdre l’efficience de la production de masse pousse à réduire la taille des lots de production jusqu'à la taille de lot unitaire. Ainsi, les clients, interlocuteurs individuels, font maintenant partie du développement du produit. La traduction industrielle de cette évolution est de réaliser des machines de plus en plus flexibles pour s'adapter le plus rapidement possible aux besoins du marché et aux innovations croissantes tout en réduisant les stocks avec l'idée clé, d'aller jusqu'à la « fabrication à la demande ».

La transparence à tous les niveaux

L'amélioration de la gestion des données est à la base de la mise en réseau des entreprises. Tous les processus sont simplifiés par des architectures de données standardisées. Des processus de surveillance optimisés facilitent la maintenance préventive et corrective tout en perfectionnant l'ensemble du système de contrôle de la production. Le service à la clientèle est amélioré grâce à l'utilisation d'appareils mobiles et d'options de suivi et de localisation.

La disponibilité maximale de la machine

La détection précoce des pannes garantit une disponibilité maximale de la machine. La maintenance peut être planifiée et les pièces de rechange stockées, moins nombreuses, ce qui permet de minimiser le montant du capital immobilisé. Les pièces de rechange peuvent être commandées facilement. Rapidement livrés, elles peuvent être assemblées sans formation, ce qui permet une plus grande liberté dans l'approvisionnement des machines.

Une interaction Homme-Machine intuitive

Des concepts intuitifs facilitent la prise en main de technologies complexes par les opérateurs et réduisent leur propension à commettre des erreurs. Des terminaux mobiles et des interfaces ouvertes permettent un contrôle et un accès flexibles à toutes les fonctions de la machine, tandis que les technologies Internet aident au diagnostic et réduisent également le nombre d'erreurs dans les processus de production.

L'efficacité des ressources

La mise en réseau numérique est le levier pour améliorer l'efficacité des ressources, la machine s'adaptant par exemple aux matières premières et non l'inverse. La consommation de matières et les coûts de l'énergie sont ainsi optimisés entraînant des pertes minimales de produits et de matières. Des moteurs à commande intelligente permettent également la récupération d'énergie.

Industrie 4.0 – La capacité à coopérer est désormais une compétence fondamentale

Depuis toujours, l'ingénierie mécanique se distingue par une orientation client élevée et par la conversion des besoins des clients en solutions techniques. L'Industrie 4.0 apporte de nouveaux aspects et de nouvelles possibilités au monde familier de l'ingénierie mécanique, générant de nouvelles opportunités. Tous ceux qui coopèrent plus rapidement et plus efficacement avec des partenaires et qui les intègrent dans leurs activités courantes gagneront toujours dans la compétition avec les autres. La capacité à coopérer génère un niveau d'expertise répondant aux tendances et aux exigences posées par les clients finaux pour la prochaine génération de systèmes de stockage.

Des solutions techniques et des innovations apportant des avantages déterminants peuvent ainsi voir le jour.

  • Quels sont les avantages les plus importants pour vous ?
  • Quelles mesures techniques ont déjà été engagées ?
  • Quels sont vos plus grands défis ?

Nous sommes impatients de discuter avec vous de projets communs et de perspectives pour l'avenir.

Écrire à Lenze