Soluciones de accionamiento energéticamente eficientes para la industria y el medio ambiente
¿Por qué se necesita eficiencia energética en la industria?
La sostenibilidad y la protección del clima juegan un papel cada vez más importante en el ámbito privado. También en la industria su importancia va en aumento: para conciliar los objetivos climáticos con una sociedad en crecimiento y orientada a la prosperidad, aumentar la eficiencia energética en la industria es una palanca clave para reducir las necesidades energéticas y limitar el calentamiento global.
Los sistemas de accionamiento son responsables de aproximadamente el 70% de la demanda de electricidad en la industria. Esto los convierte en la mayor palanca para aumentar la eficiencia energética y reducir la demanda de energía. La industria de la ingeniería mecánica se enfrenta a crecientes requisitos legales, como la Directiva de Ecodiseño European Green Deal, y al creciente deseo de los usuarios. Lenze proporciona apoyo concreto y holístico en la optimización de los requisitos energéticos de las máquinas con soluciones de accionamiento energéticamente eficientes en 4 pasos.
Requisitos internacionales para la eficiencia energética
La norma IEC60034-30-1 describe las clases de eficiencia energética para motores trifásicos utilizando códigos IE. Sin embargo, la norma no especifica ninguna clase de eficiencia que deba cumplirse. Esto se hace en la legislación regional. Como resultado, hay requisitos para la eficiencia mínima de los motores eléctricos en casi todos los mercados. Hemos preparado estos requisitos específicos de cada país de forma clara para usted y están disponibles para su descarga aquí.
Descargar hoja informativa
Fact Sheet Overview
Fact Sheet Australia & New Zealand
Fact Sheet Brazil
Fact Sheet Canada
Fact Sheet China
Fact Sheet Europe
Fact Sheet South Korea
Fact Sheet Mexico
Fact Sheet Switzerland
Fact Sheet Turkey
Fact Sheet UK
Fact Sheet USA
CEMEP guide on ecodesign requirements
1. Dimensionamiento inteligente del accionamiento
- Dimensionado según necesidades
- Funcionamiento controlado (convertidor de frecuencia)
- Control de movimiento energéticamente eficiente
2. Componentes energéticamente eficientes
- Componentes con un alto grado de eficiencia: motores, reductores, convertidores
3. Utilizar energía regenerativa
- Intercambio de energía entre varios accionamientos
- Almacenamiento temporal de la energía de frenado
- Regeneración de la energía de frenado
4. Optimizar con Smart Data
- Uso de los datos energéticos de los convertidores a través de Drives DataHub para futuras generaciones de máquinas aún más eficientes.
Dimensionado inteligente del accionamiento
Lenze System Designer
Un dimensionado inteligente de los accionamientos es el requisito para una solución de accionamiento perfectamente dimensionada y, por tanto, lo más pequeña posible y con los componentes adecuados. Gracias al System Designer, el potencial de ahorro energético se hace evidente desde la fase de planificación. También facilita la comparación de distintas soluciones.
En definitiva, el Diseñador de Sistemas proporciona una visión sencilla de los conocimientos de dimensionamiento complejos, con una sólida experiencia en aplicaciones de accionamiento como la física del accionamiento, las variantes o la eficiencia energética. El dimensionado de los accionamientos se basa en cálculos con datos de proceso y perfiles de velocidad individuales, teniendo en cuenta la estructura completa del accionamiento para las exigencias de la máquina.
Componentes energéticamente eficientes
La base para soluciones eficientes
Los motores trifásicos Lenze m550 ya cumplen todas las normativas de eficiencia energética actuales y previstas, como las clases de eficiencia IE2, IE3 y ahora IE5 e IE7. En combinación con los eficientes reductores g500 y los convertidores i550, esto representa un accionamiento completo y energéticamente eficiente para ofrecer un gran potencial de ahorro:
Utilizar la energía regenerativa
Conservar los recursos
La regeneración de energía de frenado con el convertidor descentralizado motec también ha demostrado su eficacia. Con el sistema de recuperación de energía integrado de motec, la energía no se desperdicia, sino que se devuelve en forma de electricidad a otros componentes que consumen energía o a la red eléctrica. Ambos tienen un efecto positivo a corto plazo y una huella de CO2 optimizada de la máquina a largo plazo.
Los convertidores Lenze i550 cabinet también pueden devolver energía a la red de corriente continua. Para las instalaciones existentes, el módulo regenerativo Lenze r750 puede reequiparse mediante conexión directa a la red de CC: una inversión que se amortiza en poco tiempo.
Optimizar con datos inteligentes
Análisis de datos en tiempo real
Las futuras generaciones de máquinas se beneficiarán de las evaluaciones de datos en tiempo real. No sólo los datos de Condition Monitoring, sino también los datos sobre el consumo de energía están disponibles en los convertidores, por ejemplo, a través de IO-Link del motec.
Estos datos pueden ponerse a disposición de servicios basados en la nube para su posterior procesamiento a través del Drives DataHub. Utilice el proceso de mejora continua para seguir ahorrando energía con Smart Data.