Con i suoi sistemi di dosaggio per l'industria dei profumi e delle essenze, Fricke Abfülltechnik è uno dei leader di mercato a livello mondiale. Circa un terzo di tutte le essenze utilizzate nel mondo sono prodotte da sistemi Fricke. Poiché l'azienda di Minden è orientata a livello internazionale, spinge la via della standardizzazione per ogni nuovo e ulteriore sviluppo. La domanda centrale è: quali componenti possono essere meglio utilizzati universalmente e come devono essere progettati gli assiemi per soddisfare la maggioranza dei requisiti applicativi? Per le attività di progettazione degli azionamenti, Fricke utilizza i servoazionamenti i700 di Lenze - azionamenti che, grazie alle loro specifiche, possono essere utilizzati in tutto il mondo con la maggior parte dei motori.
Con il sistema di dosaggio per laboratorio Dosingstar, Fricke ha sviluppato un sistema salvaspazio che, nella sua massima configurazione con otto moduli, dosa automaticamente fino a 800 componenti in lotti, con la massima precisione. L'accuratezza per miscele fino a un volume di 1000 ml si trova all'interno di una finestra di tolleranza di ±3 mg. Fricke dichiara la più piccola quantità dosabile pari 5 mg - che corrisponde a un decimo di una normale goccia di pioggia.
"Se posso eliminare qualcosa, è di altissima importanza dal punto di vista della standardizzazione e della variabilità dei componenti. Allo stesso tempo, aumentiamo la stabilità di una macchina perché ci sono meno parti che possono rompersi.
La genialità è ancora nella semplicità",
sintetizza Mario Markmann, responsabile dell’ingegneria elettrica di Fricke del gruppo Fricke Filling Technology
In una Dosingstar, sono in movimento fino a otto moduli di dosaggio, ognuno con due unità di posizionamento tramite servomotore. Inoltre, ci sono tre assi che lavorano per il portale cartesiano. Questo significa che fino a 19 assi possono trovarsi sotto la gestione di un controller Lenze C3200. Con questa configurazione centralizzata composta da C3200 , servoazionamenti i700 e assi lineari pronti per l'installazione con servomotori - spesso per aree a sicurezza aumentata - Lenze è stata in grado di offrire una soluzione di azionamento standardizzata come membro di un progetto ingegneristico congiunto.
Interconnettendo in maniera coerente l'intero sistema con Ethernet ed Ethercat per la parte motion control, Fricke può implementare facilmente un'architettura di controllo centralizzata. In ogni modulo, ulteriori controllori gestiscono i vari processi, mentre il livello superiore si occupa di quali ordini devono essere mescolati e in quale sequenza. In totale, fino a 10 controller sono installati in una Dosingstar. In considerazione del forte orientamento internazionale degli esperti di riempimento e dosaggio, la stretta correlazione tra controllore ed azionamenti consente di sostituire i componenti senza la necessità di inviare tecnici appositamente addestrati in giro per il mondo.