Kletec

Kletec

si focalizza sulla competenza nell’intera soluzione

La movimentazione intelligente delle uova

In pochissimo tempo, l'azienda di Wim Kleijer è cresciuta fino a diventare un attore globale, con soluzioni per la lavorazione automatizzata delle uova. Sia per le uova destinate al consumo che per la schiusa. Kletec è stata fondata nel 2009 e opera a livello internazionale dal 2014. Sempre più richieste provenienti da diverse parti del mondo hanno significato che "siamo dovuti crescere ulteriormente", spiega Kleijer. "Stavamo cercando un fornitore di tecnologia in grado di fornire una gamma completa, e in tutto il mondo."

Standardizzazione della qualità

Per Kletec la standardizzazione della qualità è tutto. “Utilizziamo tecnologie di alta qualità e continuiamo a sviluppare le nostre soluzioni intelligenti. L'obiettivo è quello di entrare nella produzione di massa, quindi cerchiamo prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Vogliamo anche garantire assistenza e supporto, quindi un fornitore affidabile è di estrema importanza", riferisce con piacere l'amministratore delegato. I processi nelle macchine sono modulari, affinché sia sempre possibile combinare facilmente l’ulteriore sviluppo e standardizzazione.

Impilato in sicurezza - grazie all'azionamento lineare

"Quando siamo entrati in contatto per la prima volta con Lenze, abbiamo avuto rapidamente una sensazione di familiarità. Allora abbiamo sviluppato un robot, più di duecento ne sono ora in funzione. L'ultima macchina sviluppata può impilare cartoni di uova in differenti configurazioni fino a un'altezza di due metri e mezzo. Questa macchina deve movimentare molti cartoni, più di mille al giorno, ognuno del peso di venticinque chili. "Il nostro cliente voleva davvero automatizzare questo processo perché si tratta di un lavoro pesante che in precedenza era stato fatto solo manualmente. Abbiamo spinto oltre il primo robot di pallettizzazione, e ora abbiamo un robot a quattro assi in cui la testa rotante può ruotare e impilare i prodotti in una configurazione che garantisce la stabilità del pallet.”

Trasformare le innovazioni in standard

Si può affermare che Kleijer è guidata dall'innovazione nel portare avanti la sua attività". Il nostro obiettivo è quello di fornire soluzioni per l'80% standard e per il 20% personalizzate per il cliente, e così facendo siamo costantemente alla ricerca di innovazioni. Poiché lavoriamo in moduli, possiamo ottimizzare costantemente i singoli componenti. E così le innovazioni diventano un nuovo standard. Inoltre, dobbiamo sempre essere in grado di connetterci ai componenti standard del cliente. Tutto deve essere interconnesso. Quindi è un vantaggio poter acquistare tutto da un unico fornitore. Lenze ha dimostrato di essere un partner forte. Non solo nel servizio, ma anche nella gamma di prodotti. Si può considerare l’intera gamma come una sorta di piattaforma, in cui l'azionamento e il controllo sono integrati e comunicano reciprocamente.


"Gli ingegneri parlano con gli ingegneri, capiscono di cosa si tratta in poche parole. Come azienda, ci siamo davvero trovati nell'alta tecnologia".

Wim Kleijer, Amministratore Delegato di Kletec

La stessa lingua

Oltre alla pura gamma di servizi, Kleijer è anche felice di lavorare con le persone. “E’ un piacere dialogare con persone con una solida esperienza che pensano insieme a noi durante lo sviluppo. Abbiamo un rapido supporto dalla sede di Hertogenbosch. I nostri ingegneri parlano con gli ingegneri Lenze - e parlano la stessa lingua. Gli azionamenti in particolare hanno realmente una qualità elevata, che non ho mai visto sul mercato prima d'ora. Sì, il rapporto prezzo/prestazioni è giusto. Stiamo lavorando insieme a sviluppi innovativi per il futuro”.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gern an uns.

Modulo di contatto