数字孪生

持续的数字化工程设计​

数字孪生

迈向工业4.0

更为强大且柔性化的机器开发过程正变得愈加复杂。通过数字孪生,我们旨在为客户打造进行连续数字化工程设计的条件。它不仅支持本品牌组件的工程设计工作,也可为OEM所用。数字孪生技术可提供更高效的状态监控、模拟或资产管理解决方案。

除了为实体组件及设备提供映射,数字孪生同时也是各种相关信息的汇集点。这一概念也被称为资产管理壳(AAS),作为一项基础性技术,它将为工业自动化提供切实支持。

AAS将收集各项资产的相关数据,例如机电性能描述、文档和证书、软件、设备行为描述等。
由于该信息库是工业4.0框架内各类应用的基础,因此必须遵循某些标准。
通过利用基于网页的规划工具实现完整的自动化项目,Lenze EASY System Designer可实现连贯的数据使用。

 

 

Our Digital Twin experts provide more detailed insights.       Watch presentation now                                

伦茨在数字孪生方面的更多演示及网络分享

Presentation: Digital Twin Solutions @ Lenze

The Digital Twin is a highly relevant topic in mechanical engineering.
Lenze is presenting its solution “Asset Management” and how this is an entry point
into Digital Twin for machine builders and operators.

  Speaker
  Patrick Bruder​
  Business Development ​Manager Automation​ at Lenze

 

 

 

Watch the presentation on YouTube

演示:随数字孪生迈入工业4.0

数字孪生是实现工业4.0的必经之路。数字孪生——也称资产管理壳(AAS)——是指某一实体设备的数字化呈现方式,同时包括其所有相关数据。例如,这包括对机电特性的描述、文档和证书、软件及设备行为模型。由于该信息库是工业4.0背景下各种应用的基础,因此必须遵循相关标准才可实现跨供应商协作及通信。但是,这也给机器制造商及最终用户带来了不少问题。我必须遵循哪些标准?以及:为了保持竞争力,我可以且必须采取哪些具体措施?通过演示了解更多信息,并希望了解具体实用案例!

  演示者:​
  Patrick Bruder​
  伦茨自动化业务开发经理

 

 

 

在YouTube上观看演示

圆桌讨论会:数字孪生的实际应用

迈向工业4.0

我们距离工业4.0愿景有多远?哪些应用场景将首先实现?机械工程师如何从此刻开始迎接这一挑战?又该如何更好地面对呢?
本次圆桌讨论会将汇集来自研究及行业的多方观点。来自Hegla、Festo、Lenze和Phoenix Contact的各位专家将就数字孪生概念的挑战交流看法,并讨论我们今天如何已然可独立于制造商实现信息通信。从实际应用中我们将了解:数字孪生可提供哪些附加值,以及哪些技术和标准已可供使用。
 ​

Dr. Markus Schoisswohl
Geschäftsführer (CEO)
HEGLA New Technology GmbH & Co. KG

Dr. Michael Hoffmeister
数字化业务执行专家
Festo SE & Co. KG

Andreas Orzelski
Master Specialist Standardization
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

Burkhard Balz
自动化系统高级副总裁
Lenze SE

Markus Kiele-Dunsche
全球工程设计及自动化/创新专家
Lenze SE

Lenze-网络分享#5:借助AAS才能实现工业4.0

资产管理壳(AAS):只是理论概念还是可切实支持工业自动化?伦茨专家认为:只有借助AAS才可能实现工业4.0,我们的在线网络分享中详细讨论了该议题。

AAS将收集各项资产的相关数据,例如机电性能描述、文档和证书、软件、设备行为描述等。由于该信息库是工业4.0框架内各类应用的基础,因此必须遵循某些标准才可实现跨制造商的协作与通信。

因此,我们必须借助AAS才能实现工业4.0!本期网络分享同时还探讨了如何利用Lenze EASY System Designer实现数据连贯使用的具体实例,敬请期待。

分享人:

Falk Vespermann
伦茨行业经理

Denis Göllner
伦茨工程设计及自动化/创新专家

联络表格 huizang.png沪公网安备 31019002000664号 沪ICP备10008287号-1